Создание пользовательской модели состояния
- Нажмите основную вкладку Пользовательская библиотека.
- Нажмите +Create в левой нижней
части страницы.
Открывается диалоговое окно Создать пользовательскую модель.
- Введите следующие
настройки:
Поле Настройка Выберите тип модели Выберите Состояние из выпадающего меню Создать модель Выберите основу для новой пользовательской модели:
- новая;
- На основе пользовательской модели
<базовый тип модели> Если вы создаете новую пользовательскую модель на основе существующей пользовательской модели, выберите существующую модель, на которой базируется новая модель. Название модели Введите название новой пользовательской модели или примите название по умолчанию Status_Custom
.Значение продукта по умолчанию Выберите коммунальный ресурс по умолчанию, измеряемый новой моделью. Значение использования по умолчанию Выберите значение по умолчанию для способа использования новой модели - Нажмите Создать.
Диалоговое окно закрывается; открывается страница характеристик созданной пользовательской модели для настройки начальной конфигурации.
- Выполните
настройку характеристик
сигнала пользовательской
модели состояния.
Характеристики сигнала
Поле Описание
Сигнальный элемент
Выберите требуемых сигнальный элемент из выпадающего меню.
Значение для 0
Выберите состояние сигнального элемента, представленное значением 0, или примите предложение значение по умолчанию.
Значение для 1
Выберите состояние сигнального элемента, представленное значением 1, или примите предложение значение по умолчанию.
- Нажмите Сохранить изменения, чтобы сохранить сконфигурированную пользовательскую модель состояния.