DOCA0036RU-12

Подключение стандартного основного измерительного устройства (основное измерительное устройство)

Вы можете подключить управляющие выходы из раскрывающегося меню свойств стандартного основного измерительного устройства.
  1. Нажмите основную вкладку Настройки устройства.
  2. Выберите основной счетчик в древовидном меню устройств.
  3. Выберите Импульсный выход 1 в раскрывающемся меню Свойства.
  4. Выберите количество цифровых выходов в раскрывающемся списке.
  5. Повторите шаги 3 и 4 для свойств опции Импульсный выход 2.
  6. Нажмите Сохранить изменения.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?