DOCA0036RU-12

Создание пользовательского аналогового датчика

Вы можете создать индивидуальную модель аналогового датчика вводом специальных настроек.
  1. Нажмите основную вкладку Пользовательская библиотека.
  2. Нажмите +Создать в левой нижней части страницы.

    Открывается диалоговое окно Создать пользовательскую модель.

  3. Введите настройки пользовательской модели:
    Поле Настройка
    Выбрать тип модели Выберите либо датчик 4-20 мА, либо датчик 0-10 В.
    Создать модель

    Выберите основу для новой пользовательской модели:

    • Новая

    Тип Введите название новой пользовательской модели или примите название по умолчанию: либо Датчик 4-20 мА_custom, либо Датчик 0-10 В_custom, в зависимости от выбранного типа модели.
    Значение продукта по умолчанию Выберите коммунальный ресурс по умолчанию для новой модели.
    Значение использования по умолчанию Выберите значение по умолчанию для способа использования новой модели.
  4. Нажмите Создать.

    Диалоговое окно закрывается; открывается страница характеристик созданной пользовательской модели для настройки начальной конфигурации.

  5. Сконфигурируйте свойства датчика.

    Каждый импульсный выход представляет следующие характеристики измерений:

    Поле

    Описание

    Элемент

    Выберите контролируемый элемент из списка или выберите Пользовательский и введите собственное название в поле Пользовательский элемент.

    Единица Выберите контролируемую единицу измерения из списка или выберите Пользовательский и введите собственную единицу измерения в поле Пользовательский элемент.
    Нижняя граница Значение, отображаемое как минимальное контролируемое значение.
    Верхняя граница Значение, отображаемое как максимальное контролируемое значение.

Таблица измерений

Выбранные контрольные характеристики, включая заданные пользователем характеристики, отображаются в таблице измерений.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?