DOCA0036RU-12

Создание пользовательского контактора или импульсного реле

Вы можете создать новую модель пользовательского типового счетчика импульсов.
  1. Нажмите основную вкладку Пользовательская библиотека.
  2. Нажмите +Создать в левой нижней части страницы.

    Открывается диалоговое окно Создать пользовательскую модель.

  3. Введите следующие настройки:
    Поле Настройка
    Выбрать тип модели Выберите либо Контактор, либо Импульсное реле.
    Создать модель

    Выберите основу для новой пользовательской модели:

    • новая;
    • На основе пользовательской модели

    <базовый тип модели> Если вы создаете новую пользовательскую модель на основе существующей пользовательской модели, выберите существующую модель, на которой базируется новая модель.
    Название модели Введите название новой пользовательской модели или примите название по умолчанию Контактор_custom или Импульсное реле_custom.
    Значение продукта по умолчанию Выберите коммунальный ресурс по умолчанию для новой модели.
    Значение использования по умолчанию Выберите значение по умолчанию для способа использования новой модели.
  4. Нажмите Создать.

    Диалоговое окно закрывается; открывается страница характеристик созданной пользовательской модели для настройки начальной конфигурации.

  5. Сконфигурируйте характеристики измерений контактора или импульсного реле.

    Характеристики измерений

    Поле

    Описание

    Сигнальный элемент

    Введите контролируемый элемент или примите Состояние выхода по умолчанию.

    Значение для 0

    Введите состояние, представленное значением 0, или примите по умолчанию ВЫКЛ.

    Значение для 1

    Введите состояние, представленное значением 1, или примите по умолчанию ВКЛ.
По умолчанию измерения записываются в журнал и публикуются в хостовую платформу.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?