DOCA0036RU-12

Создание кадра Modbus

Для улучшения производительности можно привязать несколько переменных к одному кадру.

В протоколе Modbus обмен данных описывается кадрами. Кадр является запросом на прочтение массива последовательных переменных. Несколько кадров могут быть необходимы для доступа ко всем переменным устройства. Чтобы повысить производительность, уменьшите количество кадров наложением нескольких переменных на один и тот же кадр.

  1. При нажатии на Новый кадр появляется новая строка с настройками по умолчанию.
    Позиция Имя Описание

    Опции

    A Код функции Указывает типы запросов на чтение, который может выполнять энергетический сервер.
    • FC01: обмотки (массив выходных или внутренних битов)
    • FC02: дискретный вход (массив входных битов)
    • FC03: регистры хранения (массив выходных или 16-битных внутренних регистров)
    • FC04: входные регистры (массив 16-битных входных регистров)
    B Начальный адрес Указывает адрес. 0–65535(1)
    C Счет позиций Указывает число элементов, которые содержит кадр.
    • 1–1000 для кода функции FC01 или FC02
    • 1-125 для кода функции FC03 или FC04
    D Номер Указывает тип информации, которая отображается на данном кадре.
    • Булева переменная для кода функции FC01 или FC02
    • Булева переменная для кода функции FC03 или FC04
    E Редактировать кадр Описывает переменные данного кадра.

    (1)Имеется смещение между номером и адресом регистра. Номера регистров можно найти в документации на устройство.

  2. По завершении добавления и конфигурирования настроек кадра нажмите Сохранить изменения.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?