Определение пользовательского подчиненного устройства Modbus
Для данной процедуры необходимо наличие созданной пользовательской модели.
- Выберите новую модель в древовидном меню моделей, затем нажмите раскрывающееся меню Подчиненное устройство.
- Выберите
порядок считывания
в раскрывающемся
списке Порядок
следования
байтов.
Эта настройка описывает порядок регистров, который должен использоваться, когда переменная форматируется с более чем 1 регистром.
Примечание: Порядок следования байтов зависит от устройства и должен выбираться в настройках Com'X. Например, PM700 - это обратный порядок байтов, а PM800 - это прямой порядок байтов. Настройка порядка следования байтов не используется, если переменные форматируются с 16-битными регистрами. - Нажмите Новый кадр.
Примеры регистра пользовательского ведомого устройства Modbus
Регистр | Номер регистра | Чтение/запись | Масшт. множитель | Единица | Формат | Интервал | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1037 | 1 | Ч | x1 | кВт | INT | +/–0...32767 | Суммарная активная мощность |
1041 | 1 | Ч | x1 | кВАР | INT | +/–0...32767 | Суммарная реактивная мощность |
1049 | 1 | Ч | x1000 | Нет | INT | –1000...1000 | Суммарный коэффициент мощности |
1054 | 1 | Ч | x10 | Гц | INT | 0...4000 | Частота системы |
При чтении документации на устройство представляется, что все переменные можно считывать с 1 кадром регистров (код функции 03), начиная с регистра 1037 и заканчивая регистром 1054 (отсчет = 18).