DOCA0036RU-12

Изменение пользовательской модели

Вы можете изменить настройки существующей пользовательской модели.
  1. Нажмите основную вкладку Пользовательская библиотека.
  2. Отобразится список существующих моделей. Либо:
    • нажмите Модели в дереве навигации, чтобы отобразить список всех моделей, либо
    • нажмите Модели, затем <Тип модели> (для типа модели, которую вы хотите изменить), чтобы отобразить список моделей выбранного типа.
  3. Нажмите на модель в списке, которую хотите изменить.
  4. Выполните редактирование конфигурируемых свойств для выбранной модели.
  5. Нажмите Сохранить изменения.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?