DOCA0036RU-12

Удаление пользовательской модели

Вы можете удалить модель только в том случае, если на основании этой модели не созданы никакие устройства.
  1. Нажмите основную вкладку Пользовательская библиотека.
  2. Отобразится список существующих моделей. Либо:
    • нажмите Модели в дереве навигации, чтобы отобразить список всех моделей, либо
    • нажмите Модели, а затем
      **angle brackets
      <Тип модели> (для типа модели, которую вы хотите удалить), чтобы отобразить список моделей выбранного типа.
  3. Выполните одно из следующих действий. Либо:
    • для удаления одной модели нажмите на пиктограмму удаления () в ряду для модели, которую хотите удалить, либо
    • для удаления нескольких моделей поставьте галочку рядом с моделями, которые вы хотите удалить, затем нажмите Удалить.
    Модель удаляется, когда вы подаете команду удаления. Появляется окно с отсутствием сообщений и с запросом подтвердить команду удаления.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?