Добавление нижестоящего устройства
- Нажмите основную вкладку Настройки устройства.
- В древовидном
меню устройств
нажмите на вышестоящее
устройство,
к которому подключается
нижестоящее
устройство.
Например, выберите Com'X для подключения устройства к Com'X.
- Нажмите раскрывающееся
меню, которое
соответствует
типу подключаемого
устройства:
- Раскрывающееся меню Цифровые и аналоговые входы для устройств, подключаемых к цифровым и аналоговым входам Com'X, например, счетчики импульсов или аналоговые датчики.
- раскрывающееся меню Последовательное соединение Modbus для устройства Modbus. Modbus можно также автоматически обнаружить с помощью кнопки Найти подключенные устройства.
- Раскрывающееся меню Ethernet для шлюза последовательной линии Modbus TCP/Modbus или устройства с поддержкой протокола IP.
- Выберите Создать новое устройство в раскрывающемся списке Устройство.
- Выберите
тип создаваемого
устройства
в раскрывающемся
списке Тип
устройства.Примечание: В списке перечислены только устройства, которые можно подключить к этому интерфейсу. После создания устройства вы можете изменить тип устройства.
- Настройте конфигурацию устройства. См. разделы, которые соответствуют категории устройства.
- Нажмите Создать, и устройство появится в древовидном меню устройств.