DOCA0036RU-12

Отключение устройства

Следуйте данной процедуре для отключения устройства от вышестоящего устройства.
После отключения устройство не появляется на вкладке Таблица измерений. Измерение от этого устройства не отправляется в хостовую платформу. Устройство при этом доступно во вкладке Данные в реальном времени.
  1. Нажмите основную вкладку Настройки устройства.
  2. Выберите исходное устройство в древовидном меню устройств.
  3. Выберите Подключенные устройства отсутствуют в раскрывающемся списке Подключено к.

    Устройство появится в раскрывающемся меню Устройства не подключены внизу древовидного меню устройств.

  4. Нажмите Сохранить изменения.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?