DOCA0036RU-12

Замена устройства

Вы можете выполнить замену существующего устройства другим устройством аналогичного типа.

Эта процедура может использоваться для замены стандартного устройства пользовательским устройством без потери свойств оригинального устройства.

  1. Нажмите основную вкладку Настройки устройства.
  2. В древовидном меню устройств нажмите на вышестоящее устройство, к которому должно подключаться заменяемое устройство.

    Например, выберите Com'X для замены устройства, подключенного к Com'X.

  3. Нажмите раскрывающееся меню, которое соответствует типу заменяемого устройства:
    • Раскрывающееся меню Цифровые и аналоговые входы для устройств, подключаемых к цифровым и аналоговым входам Com'X, например, счетчики импульсов или аналоговые датчики.
    • Раскрывающееся меню Последовательное соединение Modbus для устройства Modbus. Modbus можно также автоматически обнаружить с помощью кнопки Найти подключенные устройства.
    • Раскрывающееся меню Ethernet для устройства Modbus TCP/Modbus.
    • ZigBee: Замена устройства ZigBee запускает функцию обнаружения устройств ZigBee. Обнаружение останавливается, как только будет найдено первое устройство ZigBee. Если рядом друг с другом расположены несколько устройств ZigBee, то первое обнаруженное устройство ZigBee может быть не тем, которое вам требуется. В этом случае повторите процедуру.
  4. Выберите устройство, которое хотите заменить. Выберите устройство на замену, которое имеет такой же (или подобный) тип и поддерживает такие же публикуемые данные измерений, как оригинальное устройство.
  5. Нажмите Заменить внизу основной вкладки Настройки устройства.

    Открывается диалоговое окно Заменить устройство.

  6. В диалоговом окне Заменить устройство выберите тип устройства на замену и нажмите Заменить.

    Когда вы заменяете существующее устройство, для устройства на замену будет отображаться Имя предыдущего устройства, если вы не отредактируете имя.

  7. При необходимости отредактируйте Имя и другие настройки для устройства на замену, затем нажмите Сохранить изменения внизу основной вкладки Настройки устройства.
    (see ZigBee Device Discovery). (Discovering Connected Devices)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?