DOCA0036RU-12

Определение нерабочего времени

Вы можете определить параметр Нерабочее время.
  1. Нажмите Диагностика > Проверка связи.
  2. Выберите Да для опции Включить нерабочее время.
  3. Выберите Нерабочее время. Возможные варианты: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 и 60 минут (по умолчанию: 15).
  4. Нажмите Сохранить изменения.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?