DOCA0036RU-12

Сброс статистики

Вы можете выполнить сброс категории статистики.
  1. Нажмите Диагностика.
  2. Нажмите одну из следующих категорий: Сеть или Modbus.
  3. Нажмите Сброс, затем нажмите Да для подтверждения сброса.
    Сбрасываются параметры во всех раскрываемых меню.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?