DOCA0036RU-12

Отключение служб DPWS и SSH

Службы DPWS и SSH по умолчанию включены. Службой DPWS используется определенный порт для обнаружения Com'X, а служба SSH использует определенный порт для удаленного доступа службы технической поддержки Schneider Electric. В целях безопасности рекомендуется выключить эти службы, установив их параметры на Нет, и включать их только при необходимости.
Примечание: Если служба DPWS выключена, устройство Com'X не может быть обнаружено другими устройствами. Перед выключением службы DPWS рекомендуется записать IP-адрес Com'X.

Чтобы отключить службы DPWS и SSH:

  1. Выберите Настройки>Управление межсетевым экраном>Службы.
  2. Выберите Нет, чтобы отключить службу DPWS.
  3. Выберите Нет, чтобы отключить службу SSH.
  4. Нажмите Сохранить изменения.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?