DOCA0036RU-12

Отключение удаленного доступа из облачных служб

По умолчанию устройство Com'X, подключенное к DSP, доступно посредством Удаленного помощника. Опция Включение удаленного доступа из облака по умолчанию включена. В целях безопасности рекомендуется выключить эту опцию и включать ее, только когда требуется удаленный доступ для технической поддержки Schneider Electric.

Чтобы выключить удаленный доступ из облака:

  1. Выберите Обслуживание > Настройки системы > Приложения.
  2. Нажмите ВЫКЛ, чтобы выключить опцию Включить удаленный доступ из облака.
Удаленный доступ к устройству Com'X из облачных служб невозможен. Опция Включить удаленный доступ из облака может быть включена, когда удаленное подключение потребуется в целях технической поддержки.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?