DOCA0036RU-12

Восстановление конфигурации с помощью USB-ключа

Вы можете сохранить конфигурацию на USB-ключ и использовать его для восстановления конфигурации.
Опасно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВОМ ИЛИ ВСПЫШКОЙ ДУГИ
  • Электрическое оборудование должно устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным персоналом.
  • Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте меры безопасности при работе с электрическим оборудованием. См. NFPA 70E в США, CSA Z462 или соответствующие национальные стандарты.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
  1. Скопируйте сохраненный конфигурационный файл в папку под именем Restore («Восстановление») в корневом каталоге USB-накопителя.
  2. Выключите Com'X, затем вставьте USB-накопитель в USB-порт на передней панели Com'X.
  3. Включите питание Com'X и дождитесь его перезагрузки.

    Когда индикатор питания загорится зеленым цветом, перезагрузка завершена.

  4. Выполните вход в Com’X.
  5. Если сохранение файлов конфигурации было выполнено с помощью функции Резервная копия для дублирования, то требуется выполнить следующие действия:
    1. Нажмите Настройки > Настройки объекта > Информация об объекте.
    2. Введите новое имя местоположения объекта, затем нажмите Сохранить изменения для сохранения изменений.
      Примечание: Имя местоположения объекта не должно содержать следующих символов: '/:*?<>| или пробелы.
    3. Нажмите вкладку Настройки устройства и в древовидном меню устройств выберите Com'X, а затем введите название в раскрывающемся меню Основные свойства.
    4. Нажмите Сохранить изменения для сохранения изменений.
  6. Нажмите вкладку Таблица измерений для проверки правильного подключения, настройки и функционирования на новом объекте.
  7. Выберите вкладку Ввод в эксплуатацию, чтобы активировать регистрацию и публикацию данных в соответствии с платформой назначения.
    (для получения дополнительной информации см. Ввод в эксплуатацию)
** (см. Сохранение конфигурации
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?