DOCA0036RU-12

Быстрый запуск: настройка и запуск регистрации данных

Ниже описаны общие задачи, относящиеся к запуску регистрации данных. Для публикации на конкретную платформу могут быть добавлены шаги.
  1. Добавьте нижестоящие устройства как описано в разделе Добавление нижестоящего устройства. Дополнительные задачи конфигурации для каждого типа устройства:
  2. Выберите измерения для регистрации, как описано в разделе Выбор измерений для регистрации или публикации.
  3. Определите интервал регистрации, как описано в разделе Определение интервалов регистрации.
  4. Запустите регистрацию данных, как описано в разделе Запуск регистрации данных.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?