DOCA0036RU-12

Быстрый запуск: обзор встроенных данных

Вы можете просмотреть данные в реальном времени и зарегистрированные данные на Com'X 210 без необходимости подключения к хостовой платформе. Ниже указаны шаги для просмотра встроенных данных.
  1. Добавьте нижестоящие устройства как описано в разделе Добавление нижестоящего устройства. Дополнительные задачи конфигурации для каждого типа устройства:
  2. Выполните следующие шаги для просмотра панели управления «Электроэнергия». Перейдите к шагу 3 для просмотра данных в реальном времени.
  3. Просмотр данных, выбранных для регистрации, в реальном времени: Просмотр таблицы измерений
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?