DOCA0036RU-12

Настройка даты и времени

Перед включением служб Schneider Electric на Com’X дата и время должны быть установлены на текущие дату и время.

Digital Service Platform будут перезаписываться любые ручные изменения даты и времени. Вы можете только редактировать Часовой пояс.

При использовании Energy Operation рекомендуется выбрать часовой пояс DST для обеспечения стабильно правильной регистрации времени Com’X.

Для установки даты и времени:

  1. Нажмите Настройки > Общие настройки > Настройки даты и времени.
  2. Выберите соответствующий Часовой пояс в раскрывающемся списке. Если выбрана временная зона DST, часы будут автоматически настраиваться на режим летнего времени;
  3. выполните одно из следующих действий:
    1. Нажмите кнопку Сегодня для автоматической установки даты и времени в соответствии с датой и временем вашего компьютера.
    2. Вручную введите дату и время в полях даты и времени;
    3. Выберите «Да» для опции Поддержка SNTP, затем введите адрес сервера SNTP. (по умолчанию: pool.ntp.org).
  4. Нажмите Сохранить изменения.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?