DOCA0036RU-12

Конфигурирование настроек межсетевого экрана

Вы можете выполнять конфигурирование настроек межсетевого экрана.

Примечание: HTTP и Modbus не являются защищенными протоколами. Schneider Electric настоятельно рекомендует использовать только протокол HTTPS. В целях безопасности отключите порты HTTP и Modbus для каждого интерфейса. Если требуется доступ через Modbus, Schneider Electric настоятельно рекомендует использовать функцию фильтрации IP-адресов Modbus в качестве дополнительной меры защиты.

  1. Нажмите Настройки > Безопасность > Управление межсетевым экраном. Конфигурируйте каждый интерфейс по протоколу согласно доступным вышеуказанным опциям.
    Примечание: Редактируемые номера портов можно настраивать на значение по умолчанию или на любой номер порта выше 1023.
  2. В качестве варианта, нажмите Значения по умолчанию, чтобы вернуться к настройкам по умолчанию.
  3. Нажмите Сохранить изменения.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?