DOCA0036RU-12

Конфигурирование SMTP-сервера

Вы можете выполнять конфигурирование SMTP-сервера Com'X.

ПРИМЕЧАНИЕ: SMTP не является защищенным протоколом, так как имя пользователя и пароль передаются открытым текстом. Schneider Electric настоятельно рекомендует использовать SMTP с режимом защиты соединения TLS/SSL или STARTTLS. См. Рекомендации по конфигурированию функций безопасности для получения дополнительной информации о рисках, связанных с незащищенными протоколами, и рекомендуемых практиках.

УВЕДОМЛЕНИЕ
несанкционированный доступ
Используйте SMTP только с безопасным режимом подключения TLS/SSL или STARTTLS
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

Конфигурирование SMTP-сервера: 

  1. Нажмите Настройки > Общие настройки > Настройки электронной почты, а затем нажмите Да, чтобы включить подключение к SMTP-серверу.
    Примечание: Выключение подключения блокирует публикацию через SMTP или отправку событий по электронной почте.
  2. Введите адрес сервера (полностью определенное доменное имя, IP-адрес или имя хоста).
  3. Выберите Режим безопасности соединения: Нет, TLS/SSL или STARTTLS.
    Примечание: Schneider Electric настоятельно рекомендует использовать SMTP с режимом защиты соединения TLS/SSL или STARTTLS.
  4. Введите исходящий порт доставки в поле Порт сервера. По умолчанию указывается порт выбранного режима безопасности.
  5. Если SMTP-сервер требует аутентификации, выберите Да в поле «Требуется авторизация». Введите имя пользователя и пароль.
  6. Введите адрес отправителя электронной почты в поле От. Заводская настройка имеет следующий формат: Com'X210@schneider-electric.com.
    Примечание: Указанный в поле От адрес должен являться действительным адресом электронной почты. В противном случае сообщения электронной почты могут быть не доставлены.
  7. Выберите Язык электронной почты
  8. Нажмите Сохранить изменения.
  9. Введите действительный адрес электронной почты в поле Адрес получателя для теста, а затем нажмите Отправить тестовое электронное письмо.

Убедитесь, что тестовое сообщение получено. Данное сообщение будет отправлено на языке, установленном для текущего сеанса входа, а не на языке, выбранном выше.

Если необходимо, выполните конфигурирование публикации .csv через SMTP на подвкладке Публикация. Для настройки отправки сообщений электронной почты при наступлении событий, см. раздел События.

Перечень проверенных серверов см. в документации к выпуску обновления микропрограммного обеспечения.

** События
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?