DOCA0036RU-12

Конфигурирование протокола передачи SMTP

Протокол SMTP доступен только для экспорта CSV-файлов. SMTP не является защищенным протоколом. См. Рекомендации по конфигурированию функций безопасности для получения дополнительной информации о рисках, связанных с незащищенными протоколами, и рекомендуемых практиках.
УВЕДОМЛЕНИЕ
НАРУШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ
Обеспечивайте соблюдение региональных нормативных требований по защите данных при использовании персональных данных и адресов электронной почты.
Невыполнение данных указаний может повлечь со собой получение претензий, наступление ответственности или штрафные санкции за несоблюдение применимых нормативных требований по защите данных.

Для отправки файла данных по электронной почте по протоколу SMTP:

Данный раздел был отредактирован для Com'X 200, 210 и 510.
  1. Нажмите Настройки > Общие настройки > Публикация.
  2. Выберите в раскрывающемся списке Платформа назначения пункт «Экспорт CSV».
  3. Выберите SMTP в раскрывающемся списке Протокол.
  4. Введите адрес сервера, передающего данные, в поле Сервер.
  5. Введите исходящий порт доставки в поле Порт.
  6. Для параметра Требуется авторизация выберите значение Да.
  7. Введите имя пользователя и пароль для доступа в систему.
    Эта информация предоставляется с договором подписки. Для получения этой информации обратитесь к местному представителю ИТ.
    Примечание: Имя пользователя и пароль чувствительны к регистру.
  8. В поле С адреса введите адрес электронной почты отправителя.
    Адрес электронной почты по умолчанию: ComX210_SiteName@schneider-electric.com или .
  9. В поле На адрес введите адреса электронной почты получателей.
    Разделите адреса точкой с запятой (;).
  10. Нажмите Сохранить изменения.

Экспортируемые файлы архивируются для уменьшения размера документов, вложенных в электронное сообщение.

** Создание контактаКонфигурирование SMTP-сервера
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?