Создание пользовательского события
Перед началом работы:
- Вы должны быть знакомы с перечнем регистров устройства и их значениями.
- Включите пользовательские события на стр. .
- Для отправки сообщения электронной почты при наступлении события необходимо включить службу электронной почты в Настройках электронной почты и добавить не менее одного контакта на странице Управление контактом.
![]() |
---|
НЕТОЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДАННЫХ
Несоблюдение
этих инструкций
может привести
к смерти, серьезной
травме, повреждению
оборудования
или безвозвратной
потере данных.
|
- Нажмите Новое пользовательское
событие. , а затем нажмите
Отобразится средство для построения событий.
- В меню средства для построения событий нажмите Типы событий, а затем перетащите зеленый блок события в рабочую область.
- Выберите Серьезность события: «Нет»,
«Низкая (оповещение)»
или «Высокая
(ошибка)».Примечание: Для пользователей EcoStruxure™ Facility Expert данное поле соответствует уровню серьезности в EcoStruxure™ Facility Expert.
- Нажмите Условия события в меню средства для построения событий, а затем перетащите блок условий в поле «когда», пока оно не зафиксируется в нужном месте.
- Определите Условия события.
- Выберите устройство и величину.
- Для логического события выберите логическое значение: изменилось, истина или ложь.
- Для события типа «порог» или «срабатывание/отключение» выберите оператор (=, < или >) и введите значение срабатывания. Если применимо, введите значение отключения.
- Если у события
более одного
условия, добавьте
еще до двух
условий, как
описано выше.
Объедините
несколько условий
логическим
блоком «И».Примечание: Для каждого условия в событии необходимо выбрать одно и то же устройство.
- Нажмите в меню средства для построения событий Действия и перетащите блок действия в область «Что сделать».
- Неиспользуемые блоки перетащите в корзину в нижнем правом углу.
- Введите имя, затем нажмите Сохранить изменения.