DOCA0036RU-12

Определение интервалов регистрации данных

При выборе интервала регистрации и числа величин для регистрации важно учитывать, сколько данных регистрируется по всем устройствам.

Регистрация слишком большого числа величин на интервал может повлиять на показатели работы Com'X, включая ухудшение времени отклика веб-страницы и пропущенные интервалы регистрации.

Например, для интервалов регистрации менее 5 минут рекомендуется регистрировать не более 8 устройств с общим числом величин не более 50.

  1. Нажмите Настройки > Настройки объекта > Регистрация данных.
  2. Выберите свою страну.
    Примечание: При этом будут автоматически настроены интервалы регистрации данных для разных продуктов в стране. Данные интервалы также можно редактировать по отдельности.
  3. Нажмите Сохранить изменения.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?