DOCA0036ES-12

Política de bloqueo de cuenta

La función de bloqueo de cuenta deshabilita una cuenta de usuario cuando el número de intentos de inicio de sesión no válidos supera el límite establecido en un intervalo de tiempo determinado. Esta función está activada de forma predeterminada.

Es posible configurar las siguientes acciones:

  • Habilitar el bloqueo de cuenta: la política de bloqueo de cuenta está habilitada de forma predeterminada. Seleccione No para deshabilitar esta función. Se recomienda dejar la función de bloqueo de cuenta habilitada para proteger el dispositivo frente a accesos no autorizados.

  • Restaurar el contador de bloqueo de cuenta (número de intentos): determina el número de intentos de inicio de sesión no válidos permitidos antes de deshabilitar la cuenta de usuario. Se establece de forma predeterminada en 10 intentos.

  • Duración de bloqueo de cuenta (minutos): determina el tiempo que la cuenta de usuario permanece deshabilitada. Se establece de forma predeterminada en 15 minutos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?