DOCA0036ES-12

Configuración de direcciones IP estáticas

En el Com’X, se pueden definir las direcciones IPv4 de la interfaz Ethernet, de la máscara de subred y de la pasarela predeterminada.

Esta configuración deberá ser coherente con la directiva de red del emplazamiento. Debe ponerse en contacto con el administrador informático del emplazamiento para que proporcione esta información.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?