DOCA0036ES-12

Configuración de red

Change title?
El Com’X ofrece varias interfaces de conexión:

  • Ethernet con dos puertos;
  • Wi-Fi
  • GPRS o 3G para emplazamientos aislados en los que el administrador informático no permite el acceso a la infraestructura de red.

las interfaces disponibles vienen determinadas por los accesorios conectados al Com’X: módem GPRS o 3G o llave USB Wi-Fi.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?