DOCA0036ES-12

Acceso Modbus TCP

El Com'X actúa como pasarela Modbus TCP y como dispositivo Modbus usando el servidor Modbus TCP interno.

Pasarela Modbus TCP

NOTA: Modbus no es un protocolo seguro. Desactive los puertos Modbus para fines de seguridad. Si se requiere un acceso Modbus, Schneider Electric recomienda encarecidamente usar la función de filtrado de Modbus IP para una mayor seguridad.
El Com'X hace las veces de pasarela Modbus para comunicaciones Ethernet inalámbricas o a través de cable establecidas entre un PC ubicado aguas arriba con dispositivos Ethernet e instrumentos de campo situados aguas abajo en la red. Esta función permite al usuario de un software de supervisión local o basado en la nube acceder a la información de dispositivos para recopilar datos, establecer tendencias históricas, realizar tareas de análisis y desarrollar otras funciones.

Acceso al dispositivo Modbus esclavo interno

El servidor Modbus TCP interno permite leer los valores de las entradas analógicas y digitales del Com'X a través de varios registros Modbus. Es posible leer estos registros usando el ID 255 de Modbus esclavo.

Tras configurar las entradas del Com'X en Configuración del dispositivo, los valores son accesibles desde la pasarela. Los valores de registro también pueden visualizarse en la ficha Tabla de mediciones en el caso de mediciones seleccionadas para su registro.

El servidor Modbus TCP interno está activo cuando las comunicaciones Modbus TCP/IP están habilitadas en Gestión del firewall.

Función del servidor Modbus TCP/IP del software complementario

Los dispositivos Modbus aguas abajo son accesibles a través de PC situados aguas arriba y equipados con una aplicación de software. Entre las aplicaciones de software recomendadas que ofrece Schneider Electric se incluyen las siguientes:

  • Remote Setting Utility (RSU) para Masterpact y Compact NSX
  • EcoStruxure™ Power Monitoring Expert.
** (consulte la sección Asignación de registros Modbus) (consulte la sección Selección de mediciones para su registro o publicación) Gestión del firewall
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?