DOCA0036ES-12

Configuración de proxy

Es necesario configurar los parámetros de proxy de Internet en el Com'X en un par de situaciones.

  • si utiliza los protocolos HTTP o HTTPS;
  • y si el administrador de la red ha implantado un proxy de Internet en la red local.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?