DOCA0036ES-12

Gestión de la configuración

El menú Gestión de la configuración tiene las siguientes opciones:

  • Guardar la configuración: use esta opción para crear un archivo de configuración para guardar y aplicar la configuración en el mismo dispositivo.

  • Copia de seguridad para duplicación: use esta opción para crear un archivo de copia de seguridad que puede usarse para configurar uno o más dispositivos Com'X. El archivo de copia de seguridad reduce el tiempo de configuración cuando se usa una configuración de sistema común para varios dispositivos Com'X instalados.

  • Aplicar la configuración: use esta opción para aplicar un archivo de configuración guardado usando las opciones anteriores. En función de la opción empleada, algunos parámetros se establecerán de forma predeterminada durante el proceso de restauración, tal y como se indica a continuación. Puede aplicar la configuración desde:

    Archivo de configuración guardado generado desde el mismo dispositivo: Los parámetros DSP guardados en el archivo de configuración solo se aplicarán si el dispositivo de copia de seguridad y restauración es el mismo.

    Archivo de configuración de duplicación de copia de seguridad guardado generado desde un dispositivo distinto: Esta acción establecerá los nombres de Dispositivo y Sitio de forma predeterminada. El nombre de dispositivo se establece en Com’X 210/510_xxyyzz, donde xxyyzz representa los tres últimos octetos hexadecimales de la dirección MAC del dispositivo, y el campo del nombre de dispositivo se deja en blanco.

NOTA: Cuando el Com'X se conecta a DSP:
  • No restaure el archivo de configuración de copia de seguridad desde un dispositivo Com'X no conectado a DSP en un dispositivo conectado a DSP.

  • Los parámetros DSP guardados en el archivo de configuración solo se aplicarán si el dispositivo de copia de seguridad y restauración es el mismo.

  • Si se restaura la configuración en un dispositivo Com'X distinto, la configuración DSP en el dispositivo restaurado no cambia.

  • No es posible restaurar el archivo de configuración desde otro Com'X de forma remota mediante DSP.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?