DOCA0036ES-12

Modelo de medidor principal personalizado

El modelo de medidor principal personalizado se compone de dos salidas de impulsos y cuatro salidas de contactos.

Se puede crear un medidor principal personalizado especificando parámetros adaptados en las propiedades de medición siguientes propias de cada una de las dos salidas de impulsos:

  • Elemento de conteo
  • Unidad de conteo
  • Elemento de flujo
  • Unidad de flujo

Las selecciones de configuración de Propiedades de la señal correspondientes a las cuatro salidas de contactos son idénticas a la configuración del medidor principal estándar de Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?