DOCA0036ES-12

Dispositivos Modbus personalizados

El Com’X también es capaz de comunicarse con cualquier dispositivo Modbus de terceros. Este tipo de dispositivo Modbus se denomina “dispositivo Modbus esclavo personalizado de línea serie”.

El Com’X es capaz de comunicarse con un dispositivo Modbus esclavo personalizado de línea serie de dos maneras:

  • Utilizando directamente su propio puerto serie
  • A través de una pasarela Modbus TCP/línea serie Modbus

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?