DOCA0036ES-12

Mediciones de medidores Modbus

El Com'X recupera mediciones disponibles de medidores Modbus de Schneider Electric.

Las mediciones disponibles incluyen las siguientes:

  • energía activa total
  • energía activa por fase
  • energía reactiva total
  • energía reactiva por fase
  • energía aparente total
  • potencia activa
  • potencia reactiva
  • potencia aparente
  • tensiones fase-neutro
  • tensiones fase-fase
  • intensidades de fase y neutro
  • frecuencia
  • factor de potencia
  • distorsión armónica total

Mediciones adicionales de dispositivos incorporados

Para obtener más mediciones, deberá crear un nuevo modelo de dispositivo basado en un dispositivo integrado existente y, a continuación, personalizarlo conforme a sus necesidades. Consulte la hoja de datos del medidor específico para identificar qué registros Modbus se corresponden con la medición pertinente.

(consulte la sección Creación de un modelo personalizado) Consulte el apartado Sustitución de dispositivos para obtener instrucciones sobre cómo sustituir un dispositivo integrado con un dispositivo personalizado.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?