DOCA0036ES-12

Detectores de temperatura resistivos

El Com’X admite la conexión de detectores de temperatura resistivos a sus entradas analógicas.

Propiedades de medición

Los detectores de temperatura resistivos (RTD) Pt100/Pt1000 son sensores que sirven para medir la temperatura correlacionando la resistencia del elemento del RTD con la temperatura.

El RTD únicamente puede conectarse a las entradas analógicas del Com’X.

El intervalo térmico oscila entre -50 °C  y +104 °C. 

Al conectar la sonda del RTD al Com’X, no será necesario configurar ningún parámetro específico.

Tabla de mediciones

De manera predeterminada, la temperatura se registra y publica en la plataforma seleccionada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?