DOCA0036ES-12

Funciones principales

El Com’X 210 incorpora varias funciones principales.

  • Detección automática de dispositivos Modbus conectados
  • Conectividad con la nube a través de tres medios: Móvil, Ethernet a través de cable o Ethernet Wi-Fi
  • Dos puertos Ethernet para separar la conexión aguas arriba con la nube de la red de dispositivos de campo
  • Cuatro protocolos de transferencia admitidos: HTTP, HTTPS, FTP y SMTP con gestión de proxy
  • Almacenamiento de datos como medida de protección en caso de que se produzca una interrupción de las comunicaciones aguas arriba
  • Exportación de datos mediante conexión nativa a las plataformas de servicio de Schneider Electric (como Energy Operation) y mediante archivos .csv para otros servidores de bases de datos
  • Funcionalidad de pasarela Modbus TCP a Modbus RTU
  • Configuración a través de páginas web integradas
  • Apto para entornos de tablero de distribución eléctrico (compatibilidad térmica y electromagnética)
  • Copia de seguridad local de los parámetros de configuración
  • ZigBee Pro con sensores EM4300

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?