DOCA0036ES-12

Comprobación de las comunicaciones

El estado de las comunicaciones de un dispositivo se evalúa con las comunicaciones iniciadas por el Com’X, por ejemplo al usar datos en tiempo real.

Cada vez que Tiempo fuera de servicio está habilitado, el Com’X interrumpe las comunicaciones con un dispositivo transcurridos dos tiempos de espera de mensajes consecutivos. El Com’X considera que el dispositivo está fuera de servicio y no intenta volver a comunicarse con este hasta que ha transcurrido el periodo de Tiempo fuera de servicio.

Así se reduce el tráfico de red innecesario al eliminar los mensajes enviados a un dispositivo que se sabe que se encuentra fuera de servicio. Es posible eludir el temporizador iniciando manualmente una comprobación de comunicaciones.

Si no habilita Tiempo fuera de servicio, el Com’X continúa intentando comunicarse con el dispositivo. En estos casos, los tiempos de espera generados por los dispositivos que no responden afectarán al ancho de banda de los clientes externos.

La subficha Comprobación de las comunicaciones le permite ejecutar comprobaciones manuales de las comunicaciones y configurar el temporizador de Fuera de servicio para restablecer la comunicación.

** xrefs toexecute a manual communications check AND configure the Out of Service timer
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?