DOCA0036ES-12

EcoStruxure™ Facility Expert

EcoStruxure™ Facility Expert le permite externalizar la gestión y el mantenimiento de energía para reducir los costes de esta e incrementar la eficiencia operativa en edificios.

EcoStruxure™ Facility Expert es una aplicación de software basada en la nube de Schneider Electric que permite mejorar la eficiencia energética y gestionar activos y tareas se mantenía. EcoStruxure™ Facility Expert se utiliza para edificios de pequeño y mediano tamaño en ámbitos como la industria, el comercio minorista, el sector público y la sanidad.

EcoStruxure™ Facility Expert ofrece las siguientes funciones:

  • Apoyo a hardware de adquisición de datos: medidores, pasarelas y sensores.
  • Plataforma en la nube para visualizaciones de datos.
  • Servicios de consultoría de equipos expertos de Schneider Electric.
  • Una red de socios locales disponibles para la implantación de soluciones.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?