DOCA0036ES-12

Registros

La subficha Registros muestra la lista de eventos que se han registrado junto con la fecha y la hora de registro y una breve descripción del evento.

El Com'X muestra registros por lo menos 10 minutos antes de que se produzca un corte de suministro o un apagado.

Schneider Electric recomienda comprobar los registros de forma periódica para detectar exceso de accesos denegados, actualizaciones del firmware imprevistas o restauraciones de copias de seguridad no planificadas. Todos ellos pueden ser indicios de ataques fraudulentos. En caso de detectar estos indicios, póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?