DOCA0036ES-12

Guardado de la configuración

Es posible guardar la configuración del Com’X en un archivo y usarlo para restaurar la configuración del mismo Com’X.

Deberá guardar una copia de seguridad de la configuración antes y después de cada actualización de firmware.

Los archivos de copia de seguridad contienen información confidencial (como las contraseñas de red).

AVISO
Riesgo de acceso no autorizado
No transmita archivos de copias de seguridad a personas carentes de autorización.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

El formato del nombre de archivo es  nombre del Com’X_versión firmware_AAAAMMDD-HHMM.zip. Por ejemplo, MiComXEnergyServer_V6.0_20190110_1020.zip indica que el archivo ha sido generado desde:

  • un Com’X al que se ha denominado MiComXEnergyServer
  • teniendo instalada la versión de firmware 6.0;
  • el 10 de enero de 2019 a las 10.20 horas.

La configuración debe guardarse solamente después de completar la actualización o configuración inicial.

** (consulte la sección Actualización del firmware)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?