DOCA0036ES-12

Configuración del sistema

La configuración del sistema le permite guardar y restablecer la configuración del dispositivo, aplicar una configuración común a otros dispositivos, actualizar el firmware del Com'X, habilitar el acceso remoto para recibir asistencia y reiniciar el dispositivo Com'X.
** temas relacionados para guardar, restaurar, actualizar, firmware del Com’X 510, habilitar el acceso remoto
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?