DOCA0036ES-12

Actualización del firmware

El Com’X se puede actualizar con firmware protegido por medio de la página web o del puerto USB, ubicado en la parte frontal del Com’X.

Para obtener las últimas actualizaciones del firmware, visite la página del Com’X en el sitio web www.se.com o póngase en contacto con su distribuidor local.

Las actualizaciones de firmware solo pueden instalarse correctamente si la fecha y la hora del Com’X se han configurado adecuadamente.

**

Antes de empezar

  • Deberá guardar una copia de seguridad de la configuración antes y después de cada actualización de firmware.
    **
  • Introduzca manualmente cualquier dato registrado en Puesta en servicio > Publicación > Publicación manual.
NOTA: El tiempo medio de actualización del firmware y reinicio del dispositivo Com'X puede ser de 20 minutos o más.
** (consulte la sección Configuración de fecha y hora) (consulte la sección Guardado de la configuración)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?