DOCA0036ES-12

Sucesos personalizados

Sucesos personalizados permite definir condiciones de sucesos para cualquier dispositivo usando la función de arrastrar y soltar sucesos.

Un suceso está formado por los siguientes elementos de bloque, del menú de sucesos.

Elemento de bloque Descripción
Evento Bloque de contenedor para los campos de condiciones, acciones y nivel de gravedad.
Condiciones de sucesos
  • Umbral: determina el valor de umbral en el cual se registra un suceso.
  • Activación/Desactivación: determina el valor en el cual un suceso se registra (activación) y el valor en el cual el suceso deja de estar activo (desactivación). Utilice este tipo para evitar sucesos molestos.
  • Booleano: crea un suceso cuando un valor de variable booleano cambia, es Verdadero, o es Falso, por ejemplo, cuando el estado abierto del interruptor es Verdadero.
  • Y: permite combinar hasta tres condiciones para un suceso.
Dispositivos

Seleccione el dispositivo y la variable que activan un suceso. Por ejemplo, recibir una notificación cuando la Temperatura de una Sonda de Temperatura Pt100 supera los 26 °C.

El dispositivo debe estar conectado al Com’X en Configuración del dispositivo.

Valor
  • Valor de umbral de la variable seleccionada.
  • Contacto para el envío de correos electrónicos de sucesos.
Acciones
  • Enviar correo electrónico: el Com'X dirige un correo electrónico al destinatario especificado cuando se cumplen las condiciones del suceso.
  • Enviar a EcoStruxure™ Facility Expert: puede introducir texto en el bloque Acción, por ejemplo, la descripción del suceso. Se recomienda usar un texto igual o similar al del campo Nombre de suceso del Com'X.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?