DOCA0036ES-12

Descripción general de la configuración

En esta sección se describe cómo configurar los parámetros generales de Com'X.
rephrase as not a chapter lead in in future
ADVERTENCIA
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
No configure el software de forma incorrecta, ya que podría dar lugar a la generación de informes y/o resultados de datos imprecisos.
El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la muerte, lesiones graves, desperfectos en el equipo o pérdida permanente de datos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?