DOCA0036ES-12

Sucesos predefinidos

Los Sucesos predefinidos se definen en el Com’X para los dispositivos de protección. La activación de Sucesos predefinidos permite a los usuarios de Facility Expert enviar información de eventos desde el Com'X hasta Facility Expert.

Su Socio de Schneider Electric puede ayudarle a entender cómo utilizar estos sucesos para indicar condiciones previas al disparo, analizar disparos y programar tareas de mantenimiento periódico.

Los Sucesos predefinidos no pueden editarse ni confirmarse desde el Com’X.

para habilitar/deshabilitar sucesos predefinidos, haga clic en Configuración > Sucesos > Configuración de sucesos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?