DOCA0036ES-12

Información del emplazamiento

Varias plataformas utilizan el valor del campo Nombre del sitio, que aparece en el menú expandible Información del sitio, como nombre del emplazamiento.

Todas las mediciones se asignan a esta ubicación del emplazamiento.

En Energy Operation, el parámetro Nombre del sitio sirve para crear el nombre de la ubicación del emplazamiento que aparece en el entorno de la plataforma de Energy Operation.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?