Acceso a redes aguas arriba
Esta función permite a los dispositivos aguas abajo acceder a servidores (como DNS, SNTP y SMTP) en la red aguas arriba.
La siguiente tabla describe la interfaz aguas abajo (donde se originó el mensaje) y la interfaz aguas arriba a la que se redirigirá el mensaje, en función de la selección de red.
| Opción de red | Aguas abajo (desde) | Aguas arriba (hacia) |
|---|---|---|
| GPRS/3G solamente | Puerto Ethernet 2 | GPRS/3G |
| GPRS/3G y red conmutada | — — | — — |
| Solo Wi-Fi | Puerto Ethernet 2 | Wi-Fi |
| Wi-Fi y red conmutada | — — | — — |
| 2 puertos conmutados (1 dirección para ambos) | Acceso a red aguas arriba no disponible | |
| 2 puertos independientes (1 dirección IP para cada uno) | Puerto Ethernet 2 | Puerto Ethernet 1 |
Por ejemplo, con el Com’X configurado para usar dos puertos Ethernet distintos, un IFE conectado aguas abajo al Puerto Ethernet 2 del Com’X puede enviar correos electrónicos a EcoStruxure™ Facility Expert mediante el Puerto Ethernet 1.
El acceso a redes aguas arriba está deshabilitado de forma predeterminada. Cuando se habilita, el acceso se adapta a la configuración de la red en Configuración de red.