DOCA0036ES-12

Resumen del encabezado de advertencia

El encabezado de advertencia permite mostrar un mensaje para alertar frente a usos no autorizados e informar a los usuarios autorizados de sus obligaciones en relación con el uso aceptable del Com’X. Esta función está deshabilitada de forma predeterminada. Un vez habilitada, el usuario puede acceder a la página de inicio de sesión del Com'X tras aceptar los términos y condiciones mostrados en el encabezado de advertencia.

Es posible configurar las siguientes acciones:

  • Habilitación de encabezado de advertencia: permite habilitar el encabezado de advertencia para que se muestre a los usuarios antes de iniciar sesión. Esta función está deshabilitada de forma predeterminada. Una vez habilitada, se muestra el texto del encabezado de advertencia.

  • Texto del encabezado de advertencia: puede escribir el texto que desee para alertar frente a usos no autorizados e informar a los usuarios autorizados sobre sus obligaciones en relación con el uso aceptable del Com’X. Es posible introducir un máximo de 4000 caracteres. Si se introducen más de 4000 caracteres, el texto se muestra en rojo y el botón Guardar cambios permanece deshabilitado.

  • Predeterminados: permite volver a la configuración predeterminada. El encabezado de advertencia se deshabilita y el campo de texto del encabezado de advertencia se oculta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?