DOCA0036ES-12

Conexión de dispositivos a Acti 9 Smartlink

Acti 9 Smartlink, Acti 9 Smartlink Ethernet, y Acti 9 Smartlink SI-B son interfaces modulares de sistemas de comunicación utilizadas para medir, supervisar y controlar remotamente las funciones esenciales de uno o más paneles de distribución. Smartlink proporciona múltiples canales digitales que admiten dos entradas digitales y una salida digital. Acti 9 Smartlink admite once canales digitales. Acti 9 Smartlink Ethernet y Acti 9 Smartlink SI-B admiten siete canales digitales.
Antes de crear el dispositivo Smartlink en el Com’X, se recomienda configurar las entradas del dispositivo Smartlink a través de la interfaz web o de la herramienta EcoStruxure Power Commission.
  1. Haga clic en la ficha principal Configuración del dispositivo.
  2. Haga clic en el dispositivo Smartlink previamente creado en la vista de árbol del dispositivo.
  3. Haga clic en el acordeón de Canal al cual está conectado el dispositivo.
  4. Haga clic en el menú desplegable de entrada 1 o entrada 2 en Dispositivos .
    NOTA: El menú desplegable de la entrada 1 está etiquetado como CX_I1, mientras que el menú desplegable de la entrada 2 está etiquetado como CX_I2, donde «X» es el número de canal.
  5. Seleccione Crear un nuevo dispositivo en la lista desplegable de la entrada seleccionada.
  6. En la lista desplegable, seleccione el tipo de dispositivo que va a crearse.
    NOTA: Dicha lista solo muestra los dispositivos que pueden conectarse a esta interfaz: Medidores de impulsos, medidores de compañías eléctrica, contactores, relés de impulsos y dispositivos auxiliares Acti 9 de Schneider Electric. También puede crear un dispositivo personalizado si no está incluido en la lista.

    Los siguientes dispositivos auxiliares Acti 9 utilizan ambas entradas de canal y deben crearse en la entrada 1: Acti9 OFSD24, Acti9 OF24, Acti9 SD24, Acti9 Reflex iC60, Acti9 RCA iC60, Acti9 iACT24 y Acti 9 iATL24.
  7. Configure el dispositivo.
  8. Haga clic en Crear; seguidamente, el dispositivo aparecerá aguas abajo con respecto a Acti 9 Smartlink en la vista de árbol del dispositivo.
NOTA: Para garantizar que los valores pueden notificarse y mostrarse correctamente, las configuraciones en ambos dispositivos Smartlink físicos y el dispositivo creado en el Com’X deben coincidir. Los valores mostrados como «- -» en la página Tabla de mediciones indican una falta de concordancia en las configuraciones o un error de comunicaciones. Esto es aplicable tanto a los medidores de impulsos Acti 9 como a los dispositivos auxiliares cableados.
**(Consulte la sección Dispositivos conectables a entradas digitales)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?