DOCA0036ES-12

Acceso remoto con sistemas operativos Windows

Puede acceder de forma remota al Com’X mediante una dirección IP a través de Windows XP.

Se debe solicitar al administrador informático una dirección IP fija de manera que asigne sistemáticamente la misma dirección IP al Com’X.

Si usa Windows, puede acceder al Com’X desde Windows Explorer al conectar el PC a la misma LAN. No es necesario conocer la dirección IP.

** (consulte la sección Con Windows 7/Vista)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?