DOCA0036ES-12

Configuración avanzada de Ethernet

Configuración avanzada de Ethernet le permite personalizar la configuración de red según su entorno específico.

Los parámetros definidos son aplicables a ambos puertos Ethernet.

Valor Descripción Opciones
Periodo de vida Identifica el número de routers que un paquete TCP debe atravesar antes de ser descartado.

De 1 a 255 saltos

Predeterminado: 60 saltos

Habilitar mantenimiento de conexión TCP Un mantenimiento de conexión es un mensaje que se envía para verificar que el vínculo entre el Com'X y su host conectado se encuentra operativo o para evitar que dicho vínculo se rompa.

Sí o No

Predeterminado: Sí

Tiempo Tiempo transcurrido entre dos retransmisiones sucesivas de mantenimiento de conexión si no se ha recibido confirmación de la transmisión anterior.

1-7200 segundos

Predeterminado: 30 segundos

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?